欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:革新传统,解决客户核心痛点

  • 2023.08.26 15:31:47
  • 米思米
  • 1659

在现代自动化生产中,精密、高效、稳定的运动控制是确保生产质量和效率的关键。然而,传统丝杠模组在应用中常面临诸多挑战,给客户带来不小的困扰。米思米直线电机模组的出现,无疑为解决这些痛点提供了新的思路和方案。

 

首先,传统丝杠模组采用的是开环控制,无法实时监控当前位置,累积误差大,需要定期停机回原点,这无疑给连续生产带来了巨大的挑战。米思米直线电机模组则采用了闭环控制,能够实时监控滑台动子位置并做出调整,确保运动的精确性。这一特点使得米思米直线电机模组能够实现365天24小时不间断运作,大大提高了生产效率。


米思米直线电机模组:革新传统,解决客户核心痛点


其次,速度问题是传统丝杠模组的另一大痛点。由于其机械结构的限制,传统丝杠模组的速度往往无法满足终端客户的需求。同时,机械结构摩擦后易发热,这不仅影响了设备的稳定性,也增加了维护的难度。米思米直线电机模组则通过直接驱动机械,实现了速度的大幅提升,最高可达传统丝杠模组的4倍。而且,由于其无机械摩擦的设计,米思米直线电机模组在高速运转时也不会产生热量,确保了设备的稳定性和寿命。


米思米直线电机模组:革新传统,解决客户核心痛点


再者,对于需要多个滑台的应用场景,传统丝杠模组往往显得力不从心。客户需要为每个滑台配备一个独立的丝杠模组,这不仅增加了成本,也占用了大量的设备空间。米思米直线电机模组则通过创新的设计,实现了在同轴上最多搭载4个滑台,并且每个滑台都可以实现单独控制。这一特点不仅大大节省了设备空间,也降低了客户的成本。


米思米直线电机模组:革新传统,解决客户核心痛点


最后,维护问题也是传统丝杠模组的一大挑战。由于其机械结构的复杂性,传统丝杠模组在长期运行后往往需要进行大量的维护工作。而且,由于其机械部品之间的摩擦,丝杠也容易损坏,需要产线停机更换,给客户带来巨大的损失。米思米直线电机模组则通过其无摩擦、无磨损的设计,大大延长了设备的使用寿命。据统计,米思米直线电机模组的寿命是传统丝杠模组的2.5倍以上,这无疑为客户节省了大量的维护成本和时间。


米思米直线电机模组:革新传统,解决客户核心痛点


综上所述,米思米直线电机模组通过其闭环控制、高速运转、多滑台搭载和无摩擦设计等特点和优势,成功解决了传统丝杠模组在位置监控、速度、成本和维护等方面的痛点。在未来的自动化生产中,米思米直线电机模组无疑将发挥更加重要的作用,为客户带来更大的价值和收益。

 

※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities